Other Parts Discussed in Thread: THS4509, OPA2380, OPA657
由于之前做模拟电路经验甚少,所以最近在做光电转换的时候遇到一些问题想请教一下
想检测频率为10M的脉冲光信号,光电二极管的暗电流大概10nA,检测的光电流在1uA左右,前级准备用跨阻型放大,中间级想用差分进一步放大
到3V以上,请问中间级的差分运放用什么型号好?求推荐。
先谢谢了!~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先谢谢你的解答,前级跨阻运放输出电压可能只有20mv左右,要放大到3V需要150倍的放大倍数,用一级放大可以达到吗?还有就是一级放大噪声问题会不会太大?
再次感谢你的解答。
一级放大的GBW为150*10M=1.5GHZ,频率曲线在这个范围能平坦的不好找啊
谢谢你的回答!!
那就是只能考虑两级或者更高级,如果用两级放大的话,两级之间可以直接级联吗?这样成本会增加多少?
不好意思,现在才回复您。
我的前级跨阻放大器用的是OPA2380,之所以选择20k的放大倍数是出于两方面考虑:一是带宽,另一个是噪声,前级放大倍数太大,怕噪声太大。如果不用2380,请问有没有好的建议? 谢谢了!!
高增益带宽和噪声之间看你如何权衡了,当然用OPA2380可以做到低噪声,但后级增益就可能需要两级放大器。
一个比较典型的TIA是OPA657,你可以考虑下。
为什么达不到1900M呢?还有您为什么要把单端转成差分,然后又转成单端呢?中间是要远距离传输吗?
如果不需要差分传输,而且你最终目的是TTL电平的话,按我的理解可能不需要差分放大器。
你好,我的整个系统的设计是这样的:输入信号来自两个光电二极管,一个用来检测光脉冲,另一个是暗电流补偿,讲跨阻放大后的差分信号经差分放大器放大,使得放大后的信号幅值能达到TTL电平。