请问TI有适用于带宽不低于200M,输入信号为2V VPP 的差分运放推荐吗?
我搜索到有该功能的有LMH9135,但是频率过高。
如果没有的话是不是只能用运放自己搭建电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,除了全差分运放,其他运放都是差分输入,单端输出的。
所以您可以直接在高速运放的选型链接里进行筛选。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#
根据您的描述,带宽不低于200Mhz,输入2Vpp,增益多大?从而决定输出 电压幅值,也能确定芯片的供电电压范围。
比如您可以看下THS3215这款高速运放,2Vpp的时候带宽350Mhz但是这款固定增益为2。
再比如LMH6702这款高速放大器,不同输出幅值下的带宽如下,您也参考下是否满足您的要求。