你好Vio Liu :
因为对TI的产品了解不全面,使用请求TI工程师提出选用器件ic的建议,如果给提供参考电路不胜感谢!
LI!
根据你的实际情况,需要将信号放大120dB,而一般的放大器的开环增益在音频范围内最高也就到120dB,所以楼主需要做多级放大。
因为信号大小只有5~10uV,所以第一级放大器需要选用低失调电压的放大器,最好比5~10uV低,而且噪声也要低,否则信号就会被噪声淹没。
前级的放大倍数尽可能的高,这样才会让尽可能少的后级的放大器的噪声被放大。
楼主可以综合考虑使用3~4级放大。注意,只有将信号放大到mV级别之后再使用100MHz以上GBW的放大器。因为这类的放大器一般噪声以及失调电压会使得百uV级别的信号被淹没。