如下图所示,有几点不太明白:
1.共模驱动(右腿驱动)的共模信号来自于两个2MΩ电阻分压取得共模信号,但是这个共模信号又连到了一个VR=2.5V上(电路图左下角),这样不会对共模取样有影响吗?电路途中所有显示+Vr的地方我都连接到这两个2KΩ电阻的分压处,也就是电路图左下角那边,可以吗?
2..仪表放大器输入端各串一个100K电阻,意图是什么?如果我用两个跟随器作为输入缓冲,可否代替者两个电阻?效果会更好还是变坏?
3.最重要的问题,这个电路,我想分别测试它对差模信号的放大作用,以及对共模信号的抑制作用,信号发生器当如何接?求指教因为我用Multisim进行仿真,测试工模信号时(看下图我的连线方法),输出依然被5倍地放大,且共模驱动输出端没有信号,请问这是为什么?