Other Parts Discussed in Thread: OPA615
采用OPA615做采样保持,信号为脉冲,上升沿20ns,脉宽500ns,下降沿20ns,脉冲重复频率为200Hz。我现在要检测脉冲中间的电压值,设想用脉冲信号延时200ns后采样保持,现在有以下几个问题:
一般的峰值检测电路电容是只能充电,需要用MOS加个放电回路的,OPA615电路需要加吗?可能前一个脉冲幅度比较高,后一个比较低
OTA的输入偏置电流最大为1.7uA,也就是说在保持阶段后级OTA一直在对电容放电,假设保持电容为22pF,压降衰减77mV/s,如果保持10ms,误差为0.77mV。
除此之外电容还有漏电流,银云母电容的漏电流应该是最小的了,相比于OTA的偏置电流可以忽略。还有没有其它方面引起误差呢?
实际电路一般误差是多少?精度能否到0.1%?