Other Parts Discussed in Thread: OPA364
RO的实测技术
如果我们没有任何厂商提供的RO指标而我们又想知道,那我们该怎么办?有两种真实的测量技术可用来测量RO。每种方法都是从察看开环增益/相位曲线与频率的关系曲线开始。图3.12给出了OPA364的这一曲线,OPA364为宽带(UGBW=7MHz、SR=5V/uS、Settle to 0.1%=1.5us)CMOS、单电源(1.8V 至 5.5V)、RRIO (轨至轨输入和输出)运放,它具有“在共模范围内的线性偏移”。如果我们选择以增益100和1 MHz频率来对此运放进行测试,那么将不会有环路增益Aolβ。因此,如果我们在这些条件下测量ROUT,我们实际上将得到RO值。
上面这段话是第3部分(共15部分):RO与ROUT,中的一段话。我不理解为什么选择以增益100和1 MHz频率来对此运放进行测试,那么将不会有环路增益Aolβ。所以Rout=RO,不是在文章中推导了ROUT= RO / (1+Aolβ)