Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA1612, OPA656, OPA890
用运放做跟随器有什么要求吗,怎么选择?有没有哪款运放做跟随效果好?随便拿运放做跟随感觉是在犯罪,求教。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
运放做跟随器的要求:跟随器从字面上看,就是个电压复制,能够隔离相互影响的器件,集成运放具有高输入电阻、低输出电阻,这是用于电压跟随器所需的最大作用,还有抑制温度漂移也是个很好的优点。再有就是要考虑频率特性,以及电路本身输出阻抗的要求。
所以,综合就是:
1 输入共模电平,即输入电压幅度;
2 输入信号的频率,即带宽,通过仿真交流特性可以看出来;
3 信号线性度,考虑增益为0时,相位裕度是否大于120,大于会失真。
具体的芯片有:LM324、OP27、OP37等
看你实际应用情况 前三条再选了,没有固定的说法,哪一个就一定适合。
希望能帮到你
最合适的就是最好的。
要求都没有,怎么能找到最好的呢?
一般指标:输入输出电压范围,输出电流能力,带宽,稳定性,噪声,零漂,摆率,功耗,线性度。
可以参考OPA333,OPA1612,OPA890,OPA656,都是单位增益稳定的运放。