This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

宽带 运算 放大电路如何 器件选型

题目:要做个宽带运算放大电路,要求信号的带宽在100M以上,并且要求运放的带负载能力为100欧

1.运放该怎么选型?

信号的带宽太大,对电压反馈型运放而言,其GBW一般不满足条件,我是不是该选用电流反馈型的运放?

2.电流反馈型运放与电压反馈型运放有哪些区别?各位大神对运放都很熟了,但我还是菜鸟,希望大神把你们所知道的这方面知识的资料,发表在我的帖子上,什么形式的都行。(网络链接,直接回复,或者告诉我哪本书对这个问题讲解的比较好)

3.关于运放带负载的知识,我这方面比较薄弱,希望给我讲解一下。

  • 你好,

    1. 你可以看一下放大器版块置顶的电流反馈放大器的帖子

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/30067.aspx

    2. 方便说下这是一个什么应用,为何有这么高带宽的要求吗?也有电压反馈运放可以做到这个带宽的

    3. 运放的阻性带载能力收到输出电流限制,容性带载能力还会受到运放稳定性的限制

  • 关于运放带负载的知识,你可以从运放的数据手册上查到的,基本上每一个运放数据手册上都有它的输出电流的一个参数,这个输出电流就是它的带负载能力了

  • 如果是电容性负载,则如2楼所说,还要考虑其稳定性,因为一般运放带容性负载能力不足,负载太大会导致震荡等其它问题出现

  • “要做个宽带运算放大电路,要求信号的带宽在100M以上,并且要求运放的带负载能力为100欧”

    在选择运放时,仅仅提到带宽是不够的,需要知道输入信号和输出信号的参数。

    这里所指的带负载能力,只是表明阻抗大小也是不够的,需要确定为输出功率的大小(或特定输出电压下,输出电流大小)

  • “1.运放该怎么选型?信号的带宽太大,对电压反馈型运放而言,其GBW一般不满足条件,我是不是该选用电流反馈型的运放?”

    是的,一般CFB拓扑结构主要用于对高速和低失真有极高要求的场合。其基本原理基于这样一个事实:

    在双极型晶体管电路中,在所有其它条件相同的情况下,电流的切换速度快于电压。

    但是现在TI的电压反馈型的运放带宽也能做得非常高,比如THS4304 ,带宽能到3GHZ,还有7G的LMH3401

  • “2.电流反馈型运放与电压反馈型运放有哪些区别?各位大神对运放都很熟了,但我还是菜鸟,希望大神把你们所知道的这方面知识的资料,发表在我的帖子上,什么形式的都行。(网络链接,直接回复,或者告诉我哪本书对这个问题讲解的比较好)”

    这个Mike有提到,可以参考相关的帖子,介绍的比较详细:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/30067.aspx

    也可以看下这篇文章“Voltage Feedback Vs Current Feedback Op Amps Application Report”

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slva051&fileType=pdf&keyMatch=SLVA051&tisearch=Search-CN

  • “3.关于运放带负载的知识,我这方面比较薄弱,希望给我讲解一下。”

    关于带负载的问题,除了输出摆幅和输出电流外,还特别需要注意在带容性负载时对系统稳定性的影响的问题,建议看下

    “看一个TI老工程师如何驯服精密放大器” http://www.deyisupport.com/files/m/analog_other/11442.aspx

    “运算放大器稳定性分析(TI合集)” http://www.deyisupport.com/files/m/power_management/5497.aspx