Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245
Sn74hc245是缓冲器,但是具体的用法不会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我是如图设置,即数据从B到A,那么我在A端给个高电平,数据能从B端传送到A端吗?还是我这样的用法就有问题? 在B端给个高电平的话,A端就是高电平吗?
不知是我这边的问题还是怎么回事,图显示不出来,还是以附件的形式贴上吧。谢谢
麻烦你了,谢谢
这个真值表的意思:首先使能端OE低有效,当为低时,正常工作,OE为高时,处于高阻抗状态,方向控制位DIR的高低控制了数据方向是从A到B还是B到A。
像你所说的,数据从B到A , 那么DIR应设置为Low,给B端一个高电平,那么输出端A端即为高电平。如果你给A端高电平,那么方向 应该是A到B,DIR应设置为高。 不知这样说能否正确理解。
不好意思啊,刚发错了
DIR设置为Low时,数据是从B到A,这个没有问题 了 我想知道的是在DIR设置为Low时,在B端给个低电平,那么A端也就是低电平了,但是电流能从A端流向B端吗?不考虑电流过大烧毁器件..,谢谢
当B端给低电平时,B端的电流倒是有个输出电流的值,即Iil,为拉电流的值,如果为高电平,即为灌电流。 而A端到B端应该是没有电流的。