Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, PCM2704C
IT的技术大侠你们好
我最近在做一个USB接口的音箱,初步选芯片的时候,我选了PCM2704C为USB DAC芯片,AMP选择的是TPA3130D2。2个3W的扬声器。当时在选择芯片的时候看的不仔细,在具体做电路看芯片PDF的时候,发现PCM2704C是单端电压输出,而TPA3130D2是差分输入(虽然PDF也指出可以单端输入),总觉得这2块芯片匹配起来不怎么好。
所以想请教你们 1:这2块芯片能很好匹配吗?如果可以,接口衔接处如何处理?有什么需要特别注意的地方?
2:如果这2块芯片无法匹配,那么在USB DAC芯片和我选择的双扬声器功率要求的基础上,能推荐性价比高的合适的AMP芯片吗?
3:能否给予类似架构的参考资料。
谢谢!