This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA818: 搭建TIA电路的稳定性问题请教

Part Number: OPA818

Hi:

我想请教下OPA818搭建TIA时候的稳定性问题。它的规格书上写到,最小增益7V/V时候稳定,TIA时的噪声增益为1+Cin/Cf。

我的仿真电路里面,Cin=0pf,Cf=0.5pf,按照公式算的话,此时的噪声增益为1+2.4/0.5=5.8,这是小于7的,为啥我仿真得到此时的开关增益Aolβ=0dB时候相位裕量在59.8°呢——这是稳定的啊?我这么算有啥问题嘛?

提这个问题是因为我目前选型这款运放搭建TIA,用的是LTspice做的仿真,做开环分析的时候发现了这个问题,以为是仿真软件缘故,切换到了Tina仿真,结果基本是一样的。也就是不是仿真软件的缘故。

另外,还有个问题,LTspice仿真环路增益是需要将输入源等于AC 1 的,这个我能够理解,

为啥Tina中仿真环路增益,不需要考虑输入源呢?按照下面公式可以直接推导出来,vo就是环路增益——但这在LTspice中确是不对的,必须Vin=AC 1 0才行。所以想请教下Tina是不是做频域仿真的时候,它的输出就是Vo/Vin了。因为LTspice频域仿真输出仅仅是Vo(测量点),而不是Vo/Vin。

谢谢!