This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA826: 仿真結果與理論計算的放大倍數不一致,電路如下

Part Number: INA826

您好,請教一下INA826仿真結果與理論計算的放大倍數不一致,是什麼原因導致的,仿真電路如下,是否與输入偏置电流返回路径相關,期待回復謝謝!

  • 您好,

    我仿真是一致的,仿真显示差分输入为7.45mV,仿真输出3.02V。

    我看您仿真输出也是3.02V,您仿真差分输入是7.45mV吗?如果是的话,那就符合理论计算。理论计算需要考虑输入失调误差、增益误差等引入的误差。

    增益计算公式如下截图:

  • 非常感謝大神幫我解惑!上面這個仿真結果與理論值差異較小可以理解為誤差,但是後面我又調整了一下電路,發現仿真結果跟理論值差距就非常大了,而且調整輸入共模電壓範圍後仿真值又OK,我的輸入也沒有超規格,沒搞明白,求解惑,仿真電路如下圖:

  • 我根据仿真得到INA的两输入电压和Vref电压,然后输入下面 Analog engineer's calculator 计算工具,计算工具选择INA826型号,可以得到此输入共模电压下的输入和输出范围,如下截图,输出最大是5.452V,因此是输入共模电压限制了输入和输出范围:

    Analog engineer's calculator

    建议您将Vref设置在供电电压中间值,或使用双电源供电,这样输入和输出范围广一些。建议您在上述链接下载Analog engineer's calculator,仿真验证设计电路的参数。

  • 明白了!非常非常感謝大神解惑!