Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请问一下,下面的仿真中,为什么运放的Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值?
并且在仿真中,LM2903B的供电电压没有时,比较器的输出是呈现高阻态还是低阻态?实际当中,器件没有供电电压的时候是否与仿真相同?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
为什么运放的Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值?
运放没有供电,输入悬空的话是没有电压的。我看您这边还接了TL431A,也是没有上电吗?
LM2903B的供电电压没有时,比较器的输出是呈现高阻态还是低阻态?实际当中,器件没有供电电压的时候是否与仿真相同?
没有供电,理论上也是没有输出的。
我不明白您的应用,是否想验证LM2903没有供电,但是有输入信号的应用吗?
这种情况的话,要分析输入端和VCC端是否有钳位二极管,如果有的话,要保证钳位电流不大于数据手册中的Iik。
如果没有钳位二极管的话,那么输入端是允许在未供电的条件下给输入信号的,但是由于输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管,输入端将阻止电流流动。 即使 VCC 等于0V,电流流动也会受阻,防止芯片损坏。但是输入不能大于VCC的最大电压,否则将导致芯片损坏。
运放没有供电,输入悬空的话是没有电压的。我看您这边还接了TL431A,也是没有上电吗?
左边电路是有电的,但是我这边有一个时序,我模拟的是在左边电路没上电前情况。这种情况下的仿真为什么在整个电路中还没电源的时候,为什么同相输入端的电压是负的几百mv?
没有供电,理论上也是没有输出的。
我不明白您的应用,是否想验证LM2903没有供电,但是有输入信号的应用吗?
我想知道的是,上述仿真电路中,当LM2903B的Vcc电压未达到正常工作电压时,其输出引脚out是什么状态?此种情况下,同相端电压大于或小于反向输入端,是否会对out的状态有影响?
左边电路是有电的,但是我这边有一个时序,我模拟的是在左边电路没上电前情况。这种情况下的仿真为什么在整个电路中还没电源的时候,为什么同相输入端的电压是负的几百mv?
但是从同相输入端负压的波形来看,是在V1上电爬坡的时候导致的。
理论上,整个电路没上电 ,没有电流回路,不会存在压降。
我想知道的是,上述仿真电路中,当LM2903B的Vcc电压未达到正常工作电压时,其输出引脚out是什么状态?此种情况下,同相端电压大于或小于反向输入端,是否会对out的状态有影响?
电压未达到正常时,输出会维持在高阻态。
这种情况下,即使同相端大于或小于反相电压,输出也都是不确定的状态。