This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用LF357作為電荷放大器之應用及量測的乾

Other Parts Discussed in Thread: LF356

您好

想詢問使用LF357作為放大電路但從op輸出端可以看到受到雜訊干擾的問題可以如何解決呢

量測結果如下(分別為示波器及FFT)

從圖中可以看到在示波器上1 [kHz]的放大訊號伴隨著雜訊的干擾

我使用了LF357做為壓電感測器的放大電路如下圖

其電路圖如下(示意圖LF357在tina中沒有以LF356取代, 但在實際電路中使用的示LF357)

參考的電路設計文件出處為

"sloa033a - Signal Conditioning Piezoelectric Sensors"

電路中省略了文件中的rg是因為參考了這則貼文

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881931/tlv2771-tlv2771-signal-conditioning-piezoelectric-sensors-note-sloa033a-what-s-the-difference-between-voltage-mode-amplifier-and-charge-mode-amplifier

他們提到的Ri就是Rg

目前想到可能的原因有三個

a) 電路沒有屏蔽

b) op的電源電路沒有去藕電容

c) 省略了Rg(Rg可以為電荷放大器電路提供low pass的功用)

想詢問除了上述的問題還有什麼可能的原因呢

Thanks

  • 您好,

    LF357是TI的产品吗?我在TI官网没有找到其资料,你可以附上其datasheet吗?

  • Hi, Amy

    他的datasheet好像是跟其他op放在一起的

    網址如下

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    關於我提到的問題

    我後來在op電路的正負電源那邊加上10 [uF]並聯1 [uF]接地的去藕電容後

    雜訊就變小了,但還是存在失真的現象(如下圖)

    請問有什麼方法可以再進一步讓波形得更完整一點呢

    Thanks

  • 他的datasheet好像是跟其他op放在一起的

    感谢告知!

    根据你在正负电源上加电容改变输出的现象,我猜想这个噪声来源于供电电源。对于运放等模拟器件一般使用LDO等线性电源供电,你是使用线性电源对LF357供电的吗?

  • Hi, Amy

    是的

    我是使用直流電源供應器為電路供電的

  • 上面回复我是认为你目前使用的电源噪声比较大,想让你换一个纹波小的电源再测试下,你可以换一种纹波小的电源供电吗?

    还存在的可能是这个干扰来源于传感器,这只能通过加滤波电路来滤除,你可以再运放输出端加个低通滤波电路看是否有改善?

    另外测试时飞线尽量短以避免耦合周围的电磁干扰。

  • Hi, Amy

    目前手邊只有一個電源供電可以使用

    傳感器到飛線到放大器的部分我有用鋁箔紙包起來但波型似乎沒改善

    關於低通濾波器的部分, 如果傳感器的訊號是1 [kHz]的話那低通濾波器的頻寬需要多大呢?

    謝謝

  • 关于低通滤波器,截至频率参数一般是按照-3dB设计的,如果你不希望你的最高有效频率1KHZ 进行-3dB衰减,那么计算参数时截至频率需要大于1KHZ ,具体是多少取决于你设计的低通滤波器的的频率响应曲线,即衰减的过渡带越陡,需要设置的截至频率大于1khz的程度越小,反之需要设置的截至频率大于1KHZ的程度越大。

    下面链接是TI的在线滤波器设计工具,希望对你有帮助:

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/