Other Parts Discussed in Thread: TAS5613A
根据芯片手册:TAS5613A采用PBTL桥接方式时,在PVDD=+24V,RL=2欧姆的情况下能够输出接近160W左右的输出功率。为什么我按照手册上Figure 13搭建出来的电路在PVDD=+24V,RL=2欧姆的情况下,只能输出不到100W的功率?很困惑。
一个有意思的现象是:一旦功放板的PVDD值确定后,负载RL上的最大不失真输出电压也就确定了,即PVDD=+24V时,无论负载RL的值在2~5欧姆范围内怎么变化,最大不失真输出功率对应的RL上电压有效值始终是13.3Vrms(由于功放的放大倍数固定,显然最大输出不失真电压是稳定的值),那么也就解释了为什么PVDD=+24V,RL=2欧姆测试条件下,负载上功率达不到160W的原因了。因为电压有效值13.3Vrms在2欧姆电阻上只能产生90多瓦的功率。也就是说我的电路板现有条件下,绝不可能达到160W的输出。
那么问题来了。为什么实际测试情况情况和手册图表Figure 10.的出入这么大?求指点