This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
XP您好!
这个二阶滤波器要求运放的最低带宽是多少呢?带宽略低是低到多少合适,1MHz可以不?带宽低了有什么好处,是噪声特性会好还是有别的什么优势?最小需要的运放带宽是怎么算出来的?谢谢!
Carter Liu您好!
请问设计这种滤波器时运放选型的理论依据是什么,有没有相关资料可以找到这些呢?
谢谢!
额,我用了webench,里面滤波器增益只能是1~1000,不能输入0.62。要实现增益小于1的滤波器,是不是都要冒不稳定的风险呢?我用MULTISIM里的LF347仿真了下滤波器,输入激励使用2V的阶跃信号时倒是没有不稳定。
我们这个滤波器不是全新设计的,原来的滤波器增益是1,老板希望在原有电路的基础上修改一些电阻电容的值,其他尽量不动,这样把库存的产品改焊几个器件就能实现增益变到0.62的新产品,我还是先调一下看看再说吧。
谢谢你们!
Vio Liu大侠风范啊,深入浅出!只是有些地方我还有点疑惑,括号里写的0.62/(1+0.62)是什么意思?另外,为何关注的是0.62倒数处的相移,要是增益=1,那是不是要关注0db处的相移,该处相移135°,也稳定;要是增益=10(即-20dB),那相移超过180°,不稳定了,不应该是增益太小(<1)时容易不稳定吗?
Vio Liu您好! 今天回去又翻了下以前的模电书,分析的过程是不是这样:设开环增益为A,反馈系数为F,闭环互阻增益Auf=0.62=-4dB≈1/F,环路增益AF有关系式 20lg|AF| = 20lg|A| + 20lg|F| = 20lg|A| - 20lg|1/F| = 20lg|A|-(-4dB),这样环路增益AF的BODE图相当于开环增益A的BODE图上移4dB,即可等效为开环增益图中的-4dB线为环路增益图中的0dB线,即附件中红线,环路增益穿越0dB(-4dB)线处相移约为-160°,即相角裕度约为20°,虽然稳定但稳定裕度较低。
同理,相移为-180°处对应的幅值约为-7dB,即环路增益1/F=0.446时电路处于临界稳定状态
您看我这样分析对吗?
附件里是我找到的LF347的手册,如果我上一个分析是正确的,那使用LF347做同样的二阶滤波,在增益为0.62(-3dB)时要看红线对应的频率处的相移,为正25°,相角裕度205°,系统稳定。
同理,相移为-180°图上未标,可估计为20MHz处,此处增益为-30dB(0.0316),即闭环为0.0316时系统处于临界稳定状态。
这说明LF347比OP467更适合于这种增益小于1的场合。
我倒是有两个疑问:1、National Semi已经被TI收购了,手册里的这些信息对现在TI出产的LF347来说还有效吧?
2、为什么这个运放在0db处的相移为正,很多运放在0dB处相移为负,这两者在使用上要注意什么不?
非常感谢!
你好,
你的理解是正确,对于Vio Liu的分析,其中有一点小小的失误,系统的反馈系数beta为放大倍的倒数。
希望能帮到你。