Other Parts Discussed in Thread: TLC2254, TLV2254, TLV2252, TLV2454
新买了一些TLC2254/TLV2254的样品,TSSOP14,各2种(结果一样),用以下的电路测试时发现问题:
第一级用0.7的电压做跟随,正常。第二级本想做一个恒流源,用电路搭了一个3.5mA的恒流源,但是出来的电流只有0.73mA,datasheet中说可以输出+-50mA,闭环输出阻抗200欧姆。
到底是测试电路有问题,还是芯片是假的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片完整型号是什么?比如TLC2254AIPW,TLC2254AIPWRG4这种?
调整电路参数,发现:运放的输出电流极限是0.74mA....
试了一颗 TLV2252 也是一样的。
但是一样的电路,换TLV2454,电路就可以输出到3.5mA。
你这一说,忽略了一个问题,就是要确认下数据手册中的输出电流大小,你所说的输出50mA那个是极限值,超过这个值芯片就会损坏,而功能性测试指标需要看datasheet中“Recommend operating characteristics”而不是“ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS”,不仅仅是这两款,任何一款芯片都是这样的。
恩是的,输出电流要参考这两个图,也需要注意以后在使用任何一款TI芯片时,电气参数都要遵循“Recommend Electrical Characteristics”。
另外,你给的芯片表面打印情况查询下来也是符合TI的命名规则的,但是判断芯片真伪的唯一标准就是看购买途径是否通过TI的授权代理商。