TLV3605: 希望找到一款能实现固定脉宽输出的高速比较器

Part Number: TLV3605
Other Parts Discussed in Thread: LM555, LMC555, TLC555

您好!

我的设计中目前使用型号为tlv3605的高速比较器来实现脉冲采集计数,比较器的原理如图1所示,当输入的脉冲幅值高于鉴别电平时,比较器输出LVDS形式的电平信号。

图1 tlv3605原理

在使用tlv3605进行脉冲鉴别时,当输入信号的幅值首次大于鉴别电平时,输出升高为高电平。此后,当输入信号的幅值首次降至鉴别电平以下时,输出降低为低电平。目前的设计形式会导致不同脉宽的脉冲输入(脉冲幅值大于鉴别电平),会导致不同脉宽的比较器输出,而我希望在不同脉宽的输入下能得到相同脉宽的输出电平,并且在一定的鉴别死区下,可以连续输出相同的电平,这项需求如图2所示,其中,threshold代表比较器的鉴别电平,tr代表比较器鉴别的死区时间,τ代表固定的输出脉宽。

图2 需求示意

我想咨询一下,有没有什么型号的比较器具有相关的功能,可以实现我的需求呢?

您的每一个回复都将给我带来极大的帮助,如果有任何因语言不同而难以理解的地方,请您务必向我指出,我必将努力将我的问题描述给您,万分感谢!