AMC1302: 输出有低频纹波

Part Number: AMC1302
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, LM27762, AMC1301

你好,我在想使用AMC1302进行隔离电流采样。在测试时出现了问题:输出存在一个120kHz~300kHz的纹波噪声。

 这是我的原理图。R13和R3已改用磁珠,低侧供电用的LM27762输出3.1V,高侧供电用的其他家的和UCC12050  PIN2PIN的器件。电源上无低频噪声。

保留C8的情况下,短路输入,输出波形如下:

(通道一单位为伏特,之前接电流探头没切回来)

开路输入:

后来怀疑可能是C8导致输出容性过大导致输出不稳定,去掉C8后,短路输出如下:

芯片除开纹波问题正常运行,输入1khz正弦波:

为了排除外围电路的问题,我在面包板上把芯片直接连接:

高低侧电源均为5V,输入短路,输出如下:

我还测试了用AMC1301替换1302,出现了同样的问题。