VCA821的数据手册一开始说 • 320MHz, 4VPP BANDWIDTH (G = +10V/V),然而在11页Figure34中,VCA821的大信号带宽只有几MHz呢???这不是相矛盾吗?为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文字是G=10V/V 时候的带宽为 320M
你的图片是在20db时候的带宽
这是两个不同的参数,
320MHz, 4VPP BANDWIDTH (G = +10V/V) 是小信号的频率响应,对应于Figure 33。主要受运放带宽的影响
Figure 34是大信号的频率响应,主要受运放压摆率,恢复时间等影响。
尊敬的TI员工,你好。我也遇到了题主@zhihua li 的同样的问题。
上图是今年5月份订正之后的最新的手册截图(图中紫色框):Figure 32 对应原来手册的Figure 33,Figure 33 对应原来手册的Figure 34。
(一)看左图:在Figure 32 的小信号频率响应曲线中,当测试条件为Vin(同向端输入信号)=200mVpp,Avmax(最大增益)=20dB,Vg(控制电压)=+2V时(看图中红色框),-3dB截止频率为310MHz。
(二)看右图:Vin在通过20dB(10倍V/V)的放大之后,Vo应该等于2Vpp。对应到右图的大信号频率响应曲线中,-3dB截止频率竟然只有7.9MHz。
两个图,对相同的测试条件,得出了不同的测试结果,请问是什么原因?
(1)是我的理解有什么错误吗?
(2)是手册数据不对吗?
(3)纵轴,归一化增益(Normalized Gain)是怎么算的?
希望你能帮我解答这个疑惑,谢谢~~~
我有一个大胆的猜测:这个曲线的坐标轴是错的。。理由如下:
看图:
这是今年5月份订正后的手册。跟我贴的上个图不同的是,这里的最大增益是32dB,即40倍。
Figure 53是小信号频率响应,Figure 54 是大信号频率响应。
(1)看左图:当Vin=50mVpp,Avmax=32dB,Vg=2V时,Vo=2Vpp。此时-3dB截止频率是170MHz。
(2)看右图:当Vo=2Vpp时,-3dB截止频率是170MHz。
左右两幅图数据吻合。
===================================分割线=========================================
Figure32 与 Figure33数据相差太多,而Figure53 与 Figure54数据很吻合,两组图片的唯一不同之处就是大信号频率响应曲线的横轴坐标不同。一个是以对数为横坐标,一个是以普通数轴为横坐标。所以我大胆地猜测是Figure33(即题主说的Figure34)的横轴坐标有问题。
===================================分割线=========================================
本栏内容可忽略:
/*Plus:在老版本【2008.12】的手册中,Avmax=6dB时,大信号频率响应曲线是Figure12。这个曲线跟题主说的Figure34(即新版本的Figure33)的情况一样,横轴都是以对数为单位。然而在今年的新版本【2016.05】中,直接将这个Avmax=6dB的大信号频率响应曲线删除了,不知为何?*/
===================================分割线=========================================
真的是手册错了吗?希望各位TI员工不吝赐教~~