This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

三线电流环芯片的传感器非线性补偿问题

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR111

查遍TI的电流环,没有找到带线性补偿的三线电流环芯片。因为传感器本身消耗电流超过4mA,无法使用二线电流环,同时想要有非线性补偿。

1、请问有什么办法吗?二线电流环芯片如XTR106能通过外部电路改造成为三线吗?

2、若用三线芯片如XTR111,另外构造非线性补偿电路,有推荐的电路吗?

谢谢!

  • XTR 系列是电压- 电流的 4~20mA 信号变换器. 不是很明白, 你需要怎么样的补偿, 能否通过外部搭建反馈网络来实现呢?

  • 是这样的,传感器输出的电压信号有非线性分量,一般是通过调整激励电压补偿非线性。因为传感器和其他电路功耗比较大,二线制无法实现,问题是:

    1. TI有几种带传感器非线性补偿的 4~20mA芯片,但我查都是二线制的,是否有三线制带传感器非线性补偿的芯片?
    2. 二线制芯片能通过外部电路改造成三线制吗?
    3. 若采用xtr111等无非线性补偿的三线制芯片,有比较好的非线性补偿电路吗?