Other Parts Discussed in Thread: REF102
以下噪音,第一个数是电压用uVpp表示,第二个数是相对值ppm,均为典型值,指标值,按照相对噪音从小到大排序。
LTZ1000,1.2,0.2
LTC6655-2.5,0.63,0.25
LM369, 4.0,0.4
AD587, 4.0,0.4
REF102, 5.0,0.5
MAX6325,1.5,0.6
MAX6350,3.0,0.6
LT1021-7,4.0,0.6
LT1021-10,6.0,0.6
LT1031, 6.0,0.6
LT1236, 6.0,0.6
AD588, 6.0,0.6
VRE100, 6.0,0.6
LM329, 5.0,0.7
LM399, 7.0,1.0
LM399, 8.0,1.2
AD780-3,4.0,1.3
可以看到,
1、大部分常见的高精度基准具有0.6ppm pp的低频噪音,优于LM399;
2、LTC6655的噪音超低,仅次于超级基准。