This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

讨论:仪表放大器与差动放大器

Other Parts Discussed in Thread: INA110, INA128, INA326, INA333, INA132, INA149, INA133, INA143, INA159

仪表放大器:一个特殊的差动放大器,具有超高输入阻抗,极其良好的CMRR,低输入偏移,低输出阻抗,能放大那些在共模电压下的信号。CMRR 典型值为 70100 dB 以上;同相和反相输入端的阻抗都很高而且相互十分平衡,其典型值为 109~1012Ω;输入噪声一般小于 10 nV/ Hz;线性误差优于 0. 01 %;输入失调电压小于100μ,输出失调电压小于2 mV;偏置电流一般为 1 nA50 pA;单位增益小信号带宽一般为 500 kHz4 MHz 

TI仪表放大器有:INA128/129,INA326/327,INA333,INA110等。

差分放大器:一种零点漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。具有可增大最大输出压摆,能抑制环境噪声,线性度高等特点。

TI差分放大器有:INA132INA149INA133INA143INA159等。

这两种电路有相同的特点,也有不同地方。大家来说说,什么情况下可以互换,什么情况下不能互换?什么应用只能用差分放大器,不能用仪表放大器?仪表放大器主要用于什么场合?

一起讨论学习吧。。。。

TI仪表放大器产品.xls