一直在用OPA2350作I-V变换将光电池的输出变成电压后传输至24位AD ADS1251,但是在电路中OPA2350单电源供电(+5V)总是无法调零,请问这款芯片到底能不能双电源供电(+-5V),在数据手册中也没明确发现说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!首先非常感谢你的提问。
问题一:请问这款芯片到底能不能双电源供电(+-5V),在数据手册中也没明确发现说明?
不能使用双电源供电,在datasheet上面是有说明的,在第一页的DESCRIPTION中的第二段明确指出OP350系列是单电源系列。
问题二:如果不可以,能不能推荐几款其他的运放芯片?
推荐可以考虑使用OPA627,OPA188,OPA132,OPA227等
谢谢
你好!
可以正负电源供电,最高不超过±2.75。
恩,早上起来的时候还在想,数据手册里说OPA2350最大绝对电压是7v,在数据手册里最后看到有OPA350采用双电源,正负3.5V,应该就是极限了。今天看到“秋之初”专家和“flei”专家的回答,谢谢了。请问“秋之初”专家跟OPA2350特性差不多的双电源运放有哪些?能不能推荐几款?
你好!
TI提供非常多的运放类型可供选择。除了上面提到的,还有opa725 opa727……
楼主能否明确下指标,以方便选型,例如 GBW 噪声 等?
您的应用是什么?
前端是光电池采集光强信号,电流从几百pA到100uA,经过I-V变换后输出接入ADS1251。因此静态偏置电流应该足够小,在pA量级,为了防止偏置电压经放大后影响输出,静态偏置电压也最好很小。运放的单位带宽增益在20M以上.噪声肯定是越小越好了,因为是后来需要检测微弱的光电流转电压输出(I-V变换后再接一级PGA)。谢谢了!
可以看看opa656
再推荐一个型号的运放OPA380,GBW是90MHz,基极电流最大值为50pA,专为光电探测设计的。
另外互阻放大器的噪声主要来源于噪声电流和反馈电阻的热噪声。电压噪声的噪声增益仅为1。www.ti.com/.../getliterature.tsp
这个应用手册上有介绍。
对于光电探测,由于信号源电阻很大。一般需要很低的噪声电流的运放。所以优选JFET型运放,其次是CMOS型运放。
用ADS1251采样,一般速度也不高,如果是双电源供电,OPA129是输入偏置电流极小的JFET型运放。
OPA129(GBW=1MHz).OPA140(GBW=11MHz)
TI公司的OPA3XX或OPA23XX及OPA43XX系列运放是低电压的CMOS运放(电源电压不超5.5V)。