This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问INA333 未接入信号时,输出为基准电压吗,还是0输出?
输出基本为0,因为存在运放的输出偏置电压。这个参数可以看手册。
忘采纳。
为什么我不接信号会有一个1.5v的直流输出,基准电压给的是1.5v
你的反馈网络引起的偏置造成的
你的电路是什么形态,麻烦把电路图贴上来一下,反馈电阻,Vref都是什么样。
输入都不接是悬空?这样测量的时候有噪声引入还是会有一个输出,不会一直是基准电压的。
INA333 是个运放来的吧,怎么来个输出基准电压了啊。 输入不接 ,那得看你运放的反馈模式是什么,浮空输入一般都不会是0的。
最好能把原理图上传一下,这样才能够可以准确答复的!