想问一下AMC1200的隔离端没有供电,能正常工作吗?输出端供电是正常的的。
更新20151209:
这是电路图:
在该应用中我们希望对隔离的5V(该5V不是一直加电)进行采样。为简化电路,我们并没有单独再使用一个隔离电源给AMC1200的VDD1供电。在实际使用过程中发现下面问题:
(1) 在当设备首次上电时如果VDD2上电,VDD1不上电。VOUT+,VOUT-可能有三种状态输出。如下表所示:
|
VOUT+输出 |
VOUT-输出 |
状态1 |
3.82V |
1.27V |
状态2 |
1.27V |
3.82V |
状态3 |
2.55V |
2.55V |
(2) 在设备加电后(VDD2,VDD1都已上电),单独断开VDD1。VOUT+,VOUT-可能有两种状态输出。如下表所示:
|
VOUT+输出 |
VOUT-输出 |
状态1 |
3.82V |
1.27V |
状态2 |
1.27V |
3.82V |
在上面这些异常状态时,我们用万用表测量VDD1,VIN+,VIN-管脚相对于GND1之间的电压都是0V。按照手册显示应该在VIN+和VIN-之间出现0.4V压差以上的时候才会出现上面两种状态。
请问上面这种情况是由于什么原因造成的?如果希望在VDD1侧的5V没有供电情况下,VDD2侧的输出均为2.55V。这样需要对电路做哪些处理?谢谢