我现在需要设计一个跟随放大器,有如下要求:
1.只放大直流信号
2.输入电压范围-10V~+10V
3.输入10V~300V电压时,电路自保护
4.跟随后的噪声RMS在28nV左右
仿真电路如图所示。R1,D2,D1是保护电路,R1主要起限流作用,50K不能再小了。
实际测试时,我把VIN接地,用AGILENT 34401A六位半万用表测试VF1的直流电压,读数跳动幅度很大,瞬时跳动在几十个微伏的峰峰值。
请问,我应该怎么处理达到上面的要求,滤波?换运放?我已经被这个难题折磨的半死不活了,请高手赐教,非常感激。