Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159
前一段时间在调试一个开关 没有选择继电器 而是直接选择了模拟开关 TS5A23159 在PDF中研读了很久 但是还是没有找到这个开关允许流过的最大电流是多少
现在焊上芯片实时测试的时候 我用REF5030 作为基准电压 接了一个1.5K电阻 然后 通过开关接测试电阻(本意就是做一个测电阻大小的装置 通过电压)
但是实时读取电压的时候 往往只能一瞬间成功 然后再次测试的时候 就总是几MV 在开关两端的电压有2.998V 之多
我的判断是 以为电流打了 导致开关强制关闭? 3V/R (min=1.5K)=20mA
请各位大大能够解释一下 如果可以的话推荐几种工作电流50MA左右的开关 谢谢各位了 (74系列的开关可以用吗?)