Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV10970
如题,DRV8308有能做到48V的方案吗?另外这个IC是否需要烧录才能使用的?
不能用到48V,只能32V。
如果你用内部OTP,是要烧写一次。也只能烧写一次。
若使用外部EEPROM,那就把数据存在外部了
那就是说这款IC在出厂时内部寄存器是空的咯,我还以为能像DRV10970那样能直接使用的,
像这种前置驱动器的,能不能在IC的VM输入端加个16V的稳压二极管,再接个电压跟随器做到16V输入,然后驱动器那边用耐压高于48V的,这样做到48V可行吗?
不行,驱动外部上管的N管,就需要产生一个比电源电压还要高的电压