Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
我想做一个金属指针检测,用LDC1000实现起来发现Rp的值变化幅度不大,因为距离比较远,大概隔了2cm,不知道有什么方法可以改进下?还有,LDC1101和LDC1000的性能上有什么差异么?如果换用LDC1101效果会好一些么?
主要区别:1.电压范围不一样,可以参考手册。2.频率范围不一样,LDC1101--500kHz to 10MHz,LDC1000--5kHz to 5MHz。3.最大输出数据速率不一样,
LDC1101--156 kSPS,LDC1000--78 kSPS。距离比较大,换成LDC1101估计效果不大。
能帮忙看看什么问题,是否能提供一个单片机初始化LDC1101的例题
TI 工程师您好!
我购买了一块 LDC1101EVM 评估模块 使用自带的MCU 和上位机GUI 通讯测试 整个模块能正常使用。
硬件如下:
1:我截断LCD1101EVM 后半部分与msp430F5438A SPI通讯 设置主频是12M 使用 P11.2 SMCLK 输出 与模块CLKIN连接使用。
SPI使用P3.4 连接模式SDI ,P3.5连接模式SDO,P3.0连接模式SCLK,P8.1控制CSB.
2. SPI 能够读取 寄存器的上电默认值。
问题如下:
1:SPI写寄存器的值不会修改。已经把寄存器 0X0B修改为睡眠模式,但是无法修改。
2: 读取状态0x20 数字=0x7C 数据不能采集