Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
血氧饱和度即人体血液中氧合血红蛋白( HbO2) 占氧合血红蛋白和还原血红蛋白( Hb) 的百分比。人体的氧合血红蛋白和还原血红蛋白对红光、红外光的吸收光谱存在差异,氧合血红蛋白主要吸收的是波长为600 ~ 700 nm 的红外光,而还原血红蛋白主要吸收的是波长为800 ~ 1000 nm 的近红外光。对于血氧饱和度,目前普遍采用的是波长为660 nm 和940 nm 透射光实现血氧饱和度的检测。
AFE4404总共有三个LED灯,理论上,LED1是660nm透射光,LED3是940nm投射光。通过这两路透射光采集到的脉搏波信号,再根据公式计算得到血氧饱和度。但是问题是我现在采集到的波形LED1是脉搏波的波形,而LED3的波形不知道是什么。
问题1:LED3是不是940nm的投射光?如果是,那波形不对可能是什么原因?
问题2:如果LED3不是940nm的投射光,那AFE4404 EVM是如何实现血氧饱和度测量的?