Other Parts Discussed in Thread: NE5532, LM358, LM324
最近在做一个超声波接收电路,用NE5532。电路图如下,单电源供电12V。一上电就输出方波,不管有没有超声信号收到。电路图如下:
然后我去拿了片LM358放上,电路就正常工作了。会不会是5532不能单电源工作,所用到的运放都是TI的。谢谢
NE5532手册第3页上面那张表是推荐的电源电压工作范围,可以看到这颗芯片是建议双电源供电的。LM358手册第一页直接说明可以这颗芯片可以单电源供电,从3V到26V。如果一定要用5532,建议用双电源供电。
但我查了网上很多人都是有用NE5532的单电源设计。是不是不同公司生产的5532会有不一样呢?
但我查了网上很多人都是有用NE5532的单电源设计。是不是不同公司生产的5532会有不一样呢?
1. 单电源供电的NE5332是哪一家生产的?可否提供具体电路?
2. 最好还是能个手册保持一致。
这里有一个博文,但不知道是哪个公司生产的。
一点拙见:
1)多媒体音箱上的NE5532大有用单电源供电的;
2)大多运放只有Vcc,Vee引脚,没有“地”脚;所谓的单电源供电运放,实际指输入可以低至Vee电压,输出可以低至Vee的运放,比如传统的LM324等;如果不要求输入低至Vee,输出低至Vee,绝大部分运放都可使用单电源供电,包括NE5532;
3)NE5532带宽比LM358要宽,转换速率要高。LM358可以正常工作的电路,换了NE5532未必能正常工作;如果两个电路都可以正常工作,NE5532电路性能普遍要比LM358高。
4)你电路原理图上看不出问题。可能跟PCB设计有关。你可以做些实验,找些震荡的线索:震荡的频率?后级是否有容性负载?电源退耦是否良好?降低放大倍数后震荡是否消失?成比例降低电阻值,震荡是否改变?用示波器探头的x1和x10档测试,震荡频率,波形是否有差异?用手碰芯片输出脚,输入脚等,震荡是否变化?。。。引起震荡的原因千差万别,找到震荡根源,才能消除掉。
给您提供一篇运放单电源供电的文章,希望对单电源供电的运放有进一步的理解:
NE5532 要用單電源也可以,
但是 LM358是 單邊對軌, 下對有軌, 訊號可從負電源電壓, 但上沒對軌, 與 正電源腳 至少會有1.5V 距離,
也就是當給它0-5V單電源時, 訊號可以從 0V~ 3.5V. REF 如果要設在這範圍的正中, 那就是 1.75V..
NE5532 因上下都沒對軌, 訊號電壓 和 負正電源電壓 最少都會有2V的距離. 所以可運算的訊號範圍是 負電源電壓+2V ~ 正電源電壓-2V,
如果你只給它0-5V單電源, 那它只能在 2~3V 之間操作, 只有1V的空間. 所以 Recommended Operating Conditions 最小是 -5V ~ +5V, 訊號範圍 -3v ~ +3V, 這 6V 的空間.
你要用單電, 那就是 0-10V, 訊號就可以從 2~8V, 有 6V 的空間. VREF 如果要設在這範圍的正中, 那就是 5V..