Other Parts Discussed in Thread: XTR111, AMC1200, DAC7311, DAC7750
您好,想问下xtr111这款芯片的电源Vsp采用24v供电时,手册中出现的地应该都是对应24v电源的地,那输入信号(6引脚)如果是从3.3v的MCU端过来的模拟电压信号,必须跟这个24V的电源共地才能作为输入信号吗?有没有什么成熟的隔离电路呢?
需要共地,模拟信号的隔离需要使用线性光耦,像AMC1200一类的,如果是将MCU这边共地,主处理器用数字接口与MCU通信,可以用数字隔离器,成本低些,像ISO73XX一类的。
非常感谢您的回复,没太看明白您的回复,您说的主处理器与MCU通信中主处理器指的是什么呢?
目前是这样,我想采用stm32自带的DAC产生0-3.3v的模拟电压输出,想把这个输出接在xtr111的输入上,最后通过配置Rset产生0-20ma的模拟电流输出,如果要共地的话不知道有什么合适的方式将stm32这边的3.3v电与xtr111的24v高压电源隔离开。
想咨询一下各位专家有没有比较好的解决方法
从你处描述看,你希望的功能是MCU侧控制DAC差生需要的模拟电压,输出电压连接到V/I电路,不过要实现输出电流环的隔离。隔离若是必须的话,建议考虑外置DAC器件,比如DAC7311之类,其通信接口和MCU隔离。