Other Parts Discussed in Thread: DRV5033
datasheet中说明是全极性的,我测试了两种封装的:
TO-92的是全极性检测,SOT-23却是单极性的,另一个极性无反应。
SOT-23封装的与datasheet不符合,是什么原因?
SOT-23与SO-92的Pin脚标识在手册上已经明确标出,具体请您查收手册第4页。DRV5033 数据手册请参考这个链接:http://www.ti.com/lit/ds/slis152g/slis152g.pdf
这个是霍尔传感器,我说的极性是:能够检测到磁铁的南北极
SOT-23只能检测到一个极性
TO-92的可以检测到两个极性,这个才和数据手册中的相符
请问SOT-23是什么情况?
测试过多个SOT-23封装的IC,都是从TI申请的样品
结果都是单级触发,另外一个级无反应
如果您是通过TI授权代理商购买的,建议您可以咨询这个代理商。