Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1294, ADS1298, ADS1293
分别是3 lead和5lead,请问这3和5是怎么来的?3导联就是测出3个肢体导联的心电图,那5导联呢?
可以从百度百科看一下导联的定义,导联是电极对之间的信号,是经过算法算出来的,3导联和5导联的电极放置位置不一样,使用不同的算法计算的时候同样的导联放置的电极位置也不一样。我们的评估板手册上给了典型的3导和5导的连接方法,但是实际上电极的贴放位置需要根据算法做具体的调整。
谢谢您的回答;
导联的定义我看了百度的解释,评估板上3导联的连接,能够检测出3个肢体导联(有一个肢体导联是计算出来的),
评估板5导联的连接方式我也明白,他可以直接测出两个肢体导联(应该就可以算出另外一个肢体导联),然后用3个肢体导联的点通过芯片内部电路得到威尔逊终端,然后再和V1电极一起算出一个V导联,也就是说这个连接方式最多可以得到4个图(三个肢体和一个V1),
我的问题是:为什么一个叫做3-lead,一个叫做5-lead,3和5 是因为他们的电极数量还是他们能检测的导联数?
我们手册上可能造成了困扰,评估板手册是电极的数目,不是导联的数目。如果要设计高性能ECG,可以考虑ADS1294, ADS1296 和 ADS1298,这几个是医用级别的。
可能是手册的错误吧?如果是电极的数目,3-lead应该写成4-lead。
难道ADS1293不是医用级别的么?我们想做3导联心电图,值得用ADS1294么
ADS1294, ADS1296,ADS1298大部分用在台式机里面,ADS1293,92,91大部分用在可穿戴或者是便携式设备里面,因为功耗和性能差异比较大。