您好,
请帮忙查看一下 DRV8432 在空闲时1%占空比如何设置。
PWMA 发出500ns 脉冲,然后间隔500ns , PWMB再发出500ns脉冲。PWM的频率是20K。这样的做法符合DRV8432的要求吗?
你好,
你直接给PWM有什么问题吗
您是说 PWM_A 和 PWM_B 同时给500ns 脉冲 吗?
是的,有什么问题吗
电机的24V 前端由继电器接通和切断,目前DRV8432有时会烧掉,AB桥或者CD桥其中一个桥烧掉 。DRV8432工作在2个全桥模式,原理图按推荐电路接。电机在不转的时候pwm给500ns短脉冲。频率20K。
我怀疑继电器在PWM为短脉冲为时 继电器切断24V电源产生拉电弧现象使DRV8432烧掉。有这种可能吗? 请帮忙分析一下! 多谢!
Hi,
可以看下AB 和 cd 和Vin 电压波形,理论上不会发生直通,就看有没有过压发生了