我用LDC1101评估板进行了测试,在LHR模式下,从寄存器0x38,0x39,0x3A读出来的数据分析,静态时最大值和最小值为4453150和4451100,峰峰值差了2050,波形一直在跳变。理想情况下,静态时应该是同一个值,峰峰值为0,波形应该是一条直线。实际为什么差这么大?是因为芯片噪声还是什么原因?有什么办法可以减小静态时的峰峰差值?谢谢。
我用LDC1101评估板进行了测试,在LHR模式下,从寄存器0x38,0x39,0x3A读出来的数据分析,静态时最大值和最小值为4453150和4451100,峰峰值差了2050,波形一直在跳变。理想情况下,静态时应该是同一个值,峰峰值为0,波形应该是一条直线。实际为什么差这么大?是因为芯片噪声还是什么原因?有什么办法可以减小静态时的峰峰差值?谢谢。
通过LDC1101EVM user's guide中的GUI显示来看,读出来的数据也不是一条直线,也是在不断的变化,就像我们用示波器测量差分信号眼图一样,我们取的是一个波形累计的量,最终取平均值。
实际LDC1101测试的是频率的值,然后转换为电感的值,那么时钟的精度, PCB寄生电容的影响,输入噪声等我想应该都是因素。