Other Parts Discussed in Thread: XTR300
请问:我准备用XTR300做一个信号转换输出电路:输入信号:0-3.3V;输出信号可选择:0-10V/4-20mA,V+为+15V,V-为-5V,这样不对称的电源有没有需要注意的地方?或者这种方式有没有问题?谢谢!
正负电压不对称,但是只要总的电压范围满足规定的供电电压范围应该是没问题的。
您现在0~3.3V在其输入电压范围内就好,通常这种不对称供电,主要是考虑输入信号是否在其共模电压范围之内。
谢谢您的指导,另外,在编程切换电压或电流输出方式时,我采用MOS管来控制IAin+和IAin-与LOAD的导通,这种方式是否可行,如果可以,会对输出造成的影响有多少?谢谢!