Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
买了DRV8412-C2-KIT套件,controlCARD没有用起来,直接用外部PWM信号驱动,有以下几个问题,不知道什么原因。用开发板驱动两路直流电机(套件内的电机),PWM信号为10K HZ,占空比为99%。
1.模式为001时,RESET AB直接切换到0P(3.3V)电机不可启动,悬空(中间档)可以启动,悬空启动后可以在悬空和OP之间任意切换,
如果悬空时还未启动正常(FAULT灯亮)就切换至OP,电机马上停下来。启动时FAULT灯会快速亮灭变化,启动后灭。
2.模式为000时,基本启动不了,RESET AB以下,有时候过段时间会动两下。
3.模式设置为010,并联使用驱动一个电机,也没有转起来。
4.感觉模式为001时更像CBC模式,000为OC,但是和资料不符。
5.模式001时,RESET信号悬空启动后,运行一段时间电机会自动停下来,FAULT灯亮,OTW不亮,芯片也不热,但是对着芯片吹风,会明显的看到又转了,一会又停下。高温报警应该是OTW灯亮的啊
问题较多,到底怎样才可以实现大电流驱动?请高手指教,是不是要缓启动?PWM信号频率慢慢升高?这个电机功率不大啊,正常运行电流不到900mA,启动电流最大3A。
另外好像芯片还只能用PWM信号驱动,PWMA不能一直高