Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
您好,请教一个问题,我在使用模拟开关TS5A22362遇到一个问题。电路图如下图所示,ConIn是一个70KHz的数字方波信号,来控制模拟开关的闭合与断开。IN+与IN-是一个差分模拟信号,差分幅值在-2V~+2V之间。在使用过程中,我们用示波器一直监控,抓到几个异常波形,发现模拟开关偶尔没完全闭合(ConIn为高电平,但是开关只闭合50%或30%水平),因为OUT+和OUT-的幅值没有正常那么高。
请问该电路有什么改进的地方吗?谢谢