Other Parts Discussed in Thread: PGA970, PGA900
目前准备使用PGA970实现LVDT传感器信号调理,但发现该芯片不仅是一个简单的信号调理芯片,还内置了cortex-m0内核,因此产生一些疑问
1.使用PGA970一定要对其中的Cortex-M0进行编程吗?可不可以在不编程的情况下直接通过SPI从PGA970中获取数据信息?
2.如果一定要编程,TI有没有提供相关的例程可以作为编程的参考?
谢谢!
谢谢!看了下这个是PGA900的,经过修改可以用于970吗?我在PGA970 Software User's Guide这个文档中看到有专门针对970的例程,不知道哪里可以找到?
谢谢!这个链接好像识别不了,麻烦您能再发一次吗