Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610, SIGCONARCHITECT, DS280DF810
请问管理员,根据ds110df1610的datasheet,有点不太清楚其分频设置应该设置哪些寄存器,0x2f这个寄存器是标准速率的设置还是分频的设置,还有不是标准的速率时,Required PPM tolerance这个参数T的值,是多少,是不是跟速率相关。
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610, SIGCONARCHITECT, DS280DF810
请问管理员,根据ds110df1610的datasheet,有点不太清楚其分频设置应该设置哪些寄存器,0x2f这个寄存器是标准速率的设置还是分频的设置,还有不是标准的速率时,Required PPM tolerance这个参数T的值,是多少,是不是跟速率相关。
配置成标准应用的速率时,比如Ethernet(0x2F[7:4]设置成0x0c)时,当连接10G和1G的设备都可以吗?还有进行手动配置成0x2F[7:4]的值就用于divier的设置了吗?如果是这样的话,手动配置一个速率时,可以适应一个主速率,可能还有几个子速率了,是这样吗?
你好,我现在对0x2f[7:4]已经配置成0xc了,而且无论是用1G连接还是10G连接,发现都可以锁定,但是出来接的端口就是接收不到信号,不能link up,如果用5G或2.5G连接就不能锁定。
同时根据datasheet中6.3.1.7.1 下面的表格设置vod,但是还是不能link up。
而我司还有用过ds280df810做过100G的产品,其初始化跟现在的ds110df1610相类似,但是这款产品是可以连接上的。