电机驱动芯片的温升问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8812

1、电机驱动芯片的电流和电压都使用在规格书标称的极限值时,芯片温度会达到多少,是规格书中工作温度的最大值吗?

      例如DRV8812工作在45V 1.2A左右,芯片发热会达到多少°,有没有此类温升指标呢?

2、芯片最大工作电流与Rds(on)强相关吗?8813的Rds(on)是8812的1/3左右,所以能达到更大的驱动电流?

  • 1. 这类带Thermal Pad的芯片的温升,和PCB散热设计相关。从芯片工作时的功率计算,可以通过热阻推算出结温和表面温度的温差。
  • 首先规格书中给出的是一个建议值,电流电压达到极限值的时候,驱动芯片的温度跟周围散热环境有跟大关系,例如在密闭的环境温度会上升很快,若有散热片加风冷那温度甚至不会达到规格书中的最大温度。
  • 芯片规格书的极限电压是在一定的条件下测试出来的,PCB的地和散热都比较好,真正做产品一般很难达到极限要求。芯片的最大工作电流主要看芯片的散热,散热做得好,就能在规定范围做大负载电流。