1、电机在开环状态下,转速维持下200转左右,相电流在1.7-2.5之间,电流过大,转速无法达到预定转速1000转以上;
2、电机在闭环状态下无法持续旋转,只能断断续续旋转,显示过流保护;
3、电机R=0.4;V=24;I=1A左右;预定转速在1500转左右。
烦请回复一下具体是调试哪里出错了,或者麻烦根据数据提供一份你们的调试数据。
我建议您参考tuning guide,看看是否可以调节DRV10987来旋转电机: http://www.ti.com/lit/ug/slou477/slou477.pdf
如果您正在寻找开始的设置,请您参看下面这个附件:annieE2eConservativeSettings.csv
您需要插入正确的相位到中心抽头电阻和Kt Bemf常数。
抱歉,我不明白
1. 什么是Ep?
2. 为什么您要除以1.732
3. 请问您说的“周期就是示波器上显示的的周期”指的是什么?
如果您正在寻找有关如何测量kt的参考,您可以查看此视频中从时间1:01开始的内容: