SN74AHCT1G125DCKR 为什么推荐工作电压在4.5-5.5V之间,若工作在3.3V时,会有什么坏的结果
SN74AHCT1G125DCKR 为什么推荐工作电压在4.5-5.5V之间,若工作在3.3V时,会有什么坏的结果
您好,5V TTL电平和3V LVTTL以及3V LVCMOS的门限电平一致,所以如果您是5V TTL输入的话,那么就可以使用input CMOS的buffer器件。
是否兼容,主要还是看门限电平是否一致。
另外,这款SN74AHCT1G126 虽然工作电压也是4.5V~5V供电,但是兼容TTL输入,可以是3.3V input,5V供电的话,可以实现3.3V到5V 输出的电平转换。
您是什么应用呢?