LMX2592 LOCK状态的确定



当我在电路和软件上 把MUX_OUT设置成readback的时候,如何通过寄存器获取lock信息??

  • 如果配置为readback,那么还需要PLL lock的话,需要重新写时序, 将其配置为lock detection。
    一次读写只能read back or lock detect。
  • 你的意思是内部寄存器都是配置寄存器,并没有标识锁定的寄存器。。。。。。。我有个疑问  mux_out可以同时接下拉以配置readback

    和串电阻接led到地吗?? 以供在软件选择两种MUX_out切换使用   如图:是TI的Demo板部分电路   R184 R185,部分电路同时存在 可行么?推荐两阻值多少

  • MUXOUT为输出引脚, 因为默认的为lock detect功能,所以demo板上默认接一个LED,当PLL lock时,MUXOUT输出为高,LED亮。
    将R40切换到R39的时候,切换到readback功能,当然readbck时,需要设置 MUXOUT_SEL =0。这时MUXOUT输出的是3.3V 数字信号。所以不用将MUXOUT接地。

    R40 为330ohm 电阻, R39 为0ohm电阻,demo上的电路 BOM表中有给出。
  • 只是确认一下,所以说这两部分不能简单的同时在电路上做切换,
    由于最近少数部分设备的输出出现频偏,还有的 温度一高后 会在锁定一会后丢失锁定,重写寄存器又会重新锁定一短时间。不知道对此您可有什么看法。目前没查到原因 晶振抖动20ppm以内。