DRV104是否适合输出100HZ PWM?

1,手册上说可以输出低于500HZ的低频,但是由于电阻要大于10M,容易受干扰。请问我用于工业场合驱动电磁阀,是否适合?

2,一般的电磁阀需要线圈电流反馈,以保证不受电源电压和线圈电阻变化的影响。我是否可以自己加上电流负反馈,然后和设定电压一起加到1脚以调节占空比?

3,我目前所用的电磁阀希望脉宽的上升沿和下降沿是倾斜上升和倾斜下降,在不同的占空比情况下保持相同的上升沿时间和下降沿时间,请问TI是否有这种功能的芯片?

谢谢!方案准备中,急需解答。

  • 1. 可以低于500HZ,如果是100HZ那么需要差不多50-60M的电阻,这样noise,leakage就很容易干扰到。工业场合按道理应该需要专门的工业级产品,这个器件即便平常使用都需要ESD防护和特别的thermal注意,建议慎重考虑。

    2. 这个芯片没有这方面的建议。不过您说的与设定电压加到一起来调节,比较模糊,似乎需要额外的器件。

    3. 不知道您这样做的目的是什么,上升时间变慢按理说也就意味着和减小占空比有同样的目的。如果是其它另有目的,因为频率不高如果若只是细小改变可以考虑加RC delay。