TPD2EUSB30 USB专用ESD防护器件为什么嵌位电压设置在8V?

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30

如题,请问TPD2EUSB30是专用于USB接口数据和电源上ESD防护器件,为什么clamp voltage要设计为8V呢?远正常工作电压5V(或更低),发生静电击穿的时候因电压过高损坏管脚么? 

  • 您好,我们看到反向击穿电压Vrwm为5.5V,最大钳位电压为8V。 这个其实可以参考下二极管的特性曲线。

    USB D+ 和D-的最大电压为5.5V,而选择二极管时,根据特征曲线我们知道,当电压达到击穿电压时,二极管的阻抗突然变小,所以电流会通过二极管到地。

    随着电压增大,电流也随之增大,当增大到最大电流时的电压称为钳位电压,所以钳位电压是要大于击穿电压的。

    可以网上参考下二极管或者TVS的特征曲线,看曲线比较明了Vwm和Vclamp的区别。

  • 你好,关于USB 的ESD保护电路有个疑问,就是esd芯片接地,接的是信号地,还是机壳地?这两个是是否有区别?