Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
Hi Guys
目前,DRV8701ERGER芯片用于驱动直流电动机。 发现当电动机被阻塞时,芯片的nFault将被下拉。 VCP将等于VM电压,AVDD = 1.63V,芯片环境温度约为130℃(顶部情况)。 (但其他普通芯片为40℃)。原理图见下, 有什么解决的办法吗?
感谢回复
-Vincent
DRV8701的VM须和外部MOSFET连接相同电源,不得分别连接24V和42V。