各位老师好,最近在使用DRV8313时候出现异常。
主要表现为:通过MCU给定其中一相PWM波以及使能的时候,三项均有输出,通过示波器测量,三相使能端均有不规则高电平信号,PWM输入端也都有异常高电平PWM波形,单独测试MCU给定的PWM波以及EN信号没有问题,但是放在一起就出现上述异常。
在出现此现象前,驱动器有过正常的输出,但是出现上述异常后,再也没有正常输出过。
请问:造成上述现象的主要原因是什么?是否是由接地引起的?当前设计MCU3.3V供电,DRV8313采用25V供电,但两者没有共地,是否由此引起。驱动器的地与MCU的地是否一定需要接在一起?